Voltage Divider Calculator
Use this tool to calculate the output voltage of a resistor divider circuit for a given set of resistor values and source voltage.
+More
De obicei, termenul de livrare a comenzilor în România este de 3 zile, în funcție de locație.
Livrare gratuită în România pentru comenzile de cel puțin 210 lei Pentru toate comenzile mai mici de 210 lei, va fi facturată o taxă de livrare de 90 lei.
CPT (Taxele vamale, comisioanele vamale și TVA datorate la momentul livrării)
![]()
![]()
![]()


Mai multe produse de la parteneri complet autorizați
Timp mediu de expediere 1-3 zile, se pot aplica taxe suplimentare de expediere. Consultați pagina produsului, coșul și secțiunea de finalizare a comenzii pentru durata de expediere efectivă.
Incoterms: CPT (Taxele vamale, comisioanele vamale și TVA-ul/taxele datorate la momentul livrării)
Pentru mai multe informații, vizitați Ajutor și asistență
Use this tool to calculate the output voltage of a resistor divider circuit for a given set of resistor values and source voltage.
+More
A voltage divider is a passive linear circuit that produces an output voltage (Vout) that is a fraction of its input voltage (V1). Voltage dividers are used to make signal level adjustments, for active device and amplifier bias, and for measuring voltages.
Ohm's Law explains the relationship between voltage, current, and resistance by stating that the current through a conductor between two points is directly proportional to the potential difference across the two points.
A law is relating the voltage difference between two points, the electric current flowing between them, and the resistance of the path of the current. Mathematically, the law states that V = IR, where V is the voltage difference, I is the current in amperes, and R is the resistance in ohms. For a given voltage, higher resistance entails lower current flow.
-Less
Vă mulțumim!
Urmăriți inboxul pentru știri și actualizări de la DigiKey!
Introduceți o adresă de e-mail
Vă rugăm să bifați caseta de selectare