This graph shows the line regulation at various line voltages which cover the whole universal input range with the output current set for 440mA. As can be seen here, there was very little deviation of the current regulation for the LED strings.
De obicei, termenul de livrare a comenzilor în România este de 3 zile, în funcție de locație.
Livrare gratuită în România pentru comenzile de cel puțin 210 lei Pentru toate comenzile mai mici de 210 lei, va fi facturată o taxă de livrare de 90 lei.
CPT (Taxele vamale, comisioanele vamale și TVA datorate la momentul livrării)
![]()
![]()
![]()


Mai multe produse de la parteneri complet autorizați
Timp mediu de expediere 1-3 zile, se pot aplica taxe suplimentare de expediere. Consultați pagina produsului, coșul și secțiunea de finalizare a comenzii pentru durata de expediere efectivă.
Incoterms: CPT (Taxele vamale, comisioanele vamale și TVA-ul/taxele datorate la momentul livrării)
Pentru mai multe informații, vizitați Ajutor și asistență
This graph shows the line regulation at various line voltages which cover the whole universal input range with the output current set for 440mA. As can be seen here, there was very little deviation of the current regulation for the LED strings.
Vă mulțumim!
Urmăriți inboxul pentru știri și actualizări de la DigiKey!
Introduceți o adresă de e-mail
Vă rugăm să bifați caseta de selectare