Rated voltages for the DF59S and DF59SN will differ depending on the distance between the two connector sets. For example: Voltages running at 250V need to have a least 2.0mm of space between the two parallel connector sets.
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
Rated voltages for the DF59S and DF59SN will differ depending on the distance between the two connector sets. For example: Voltages running at 250V need to have a least 2.0mm of space between the two parallel connector sets.
În secțiunea TechForum puteți obține răspunsuri rapide și precise de la tehnicienii și inginerii cu experiență de la DigiKey.
Vizitați secțiunea Ajutor și asistență de pe site-ul nostru web pentru a găsi informații cu privire la comenzi, expediere, livrare și multe altele.
Utilizatorii înregistrați își pot urmări comenzile din meniul derulant al contului lor, sau pot face clic aici. *Starea comenzii se poate actualiza în cel mult 12 ore după plasarea comenzii inițiale.
Utilizatorii pot începe procesul de retur de pe Pagina retururilor.
Utilizatorii înregistrați pot crea oferte în myLists.
Accesați Pagina de înregistrare și introduceți informațiile solicitate. Atunci când înregistrarea dvs. este completă, veți primi o confirmare prin e-mail.