Reading data is very similar to writing data. However, note there are two steps: step 1 is to write the instruction to the device to latch in the data, step 2 is to call FT_Read to actually read the data clocked in.
De obicei, termenul de livrare a comenzilor în România este de 3 zile, în funcție de locație.
Livrare gratuită în România pentru comenzile de cel puțin 210 lei Pentru toate comenzile mai mici de 210 lei, va fi facturată o taxă de livrare de 90 lei.
CPT (Taxele vamale, comisioanele vamale și TVA datorate la momentul livrării)
![]()
![]()
![]()


Mai multe produse de la parteneri complet autorizați
Timp mediu de expediere 1-3 zile, se pot aplica taxe suplimentare de expediere. Consultați pagina produsului, coșul și secțiunea de finalizare a comenzii pentru durata de expediere efectivă.
Incoterms: CPT (Taxele vamale, comisioanele vamale și TVA-ul/taxele datorate la momentul livrării)
Pentru mai multe informații, vizitați Ajutor și asistență
Reading data is very similar to writing data. However, note there are two steps: step 1 is to write the instruction to the device to latch in the data, step 2 is to call FT_Read to actually read the data clocked in.
Vă mulțumim!
Urmăriți inboxul pentru știri și actualizări de la DigiKey!
Introduceți o adresă de e-mail
Vă rugăm să bifați caseta de selectare