De obicei, termenul de livrare a comenzilor în România este de 3 zile, în funcție de locație.
Livrare gratuită în România pentru comenzile de cel puțin 210 lei Pentru toate comenzile mai mici de 210 lei, va fi facturată o taxă de livrare de 90 lei.
CPT (Taxele vamale, comisioanele vamale și TVA datorate la momentul livrării)
![]()
![]()
![]()


Mai multe produse de la parteneri complet autorizați
Timp mediu de expediere 1-3 zile, se pot aplica taxe suplimentare de expediere. Consultați pagina produsului, coșul și secțiunea de finalizare a comenzii pentru durata de expediere efectivă.
Incoterms: CPT (Taxele vamale, comisioanele vamale și TVA-ul/taxele datorate la momentul livrării)
Pentru mai multe informații, vizitați Ajutor și asistență
An expensive liquid crystal display is not necessary for displaying data in most applications instead a seven-segment display is simply sufficient.
In this project, you will be building an object detection DC motor controller.
In this teardown, we will look at a windup radio with a few interesting features that may be useful in the wild!
You can connect Arduino sensors, actuators, and other ICs with the digital inputs and outputs (digital I/O) on the Arduino for useful things, such as reading switch inputs, lighting indicators, and controlling relay outputs.
It's easy to make a digital voltmeter with an Arduino and a 16x2 liquid crystal display (LCD). This project will also help you measure voltages above the reference voltage using a voltage divider.
Raspberry Pi is a miniature computer with ports that can be connected to different peripheral devices. It has an HDMI port to connect a monitor, USB ports for a keyboard and mouse, and an Ethernet port to connect to the internet.
Vă mulțumim!
Urmăriți inboxul pentru știri și actualizări de la DigiKey!
Introduceți o adresă de e-mail
Vă rugăm să bifați caseta de selectare