DigiKey și NI: două creiere pentru inginerie mai bună
Majoritatea inginerilor electricieni și electroniști știu că DigiKey este una dintre primele companii către care se îndreaptă atunci când vine vorba despre achiziționarea de piese pentru cel mai recent și cel mai mare proiect, fie că este vorba despre un singur prototip, sau mai târziu, pentru o producție completă. Indiferent de stadiul în care vă aflați, aveți întotdeauna sentimentul că DigiKey „vă asigură spatele”.
În mod similar, inginerii și întreprinderile știu că National Instruments, acum NI, este întotdeauna acolo pentru a-și sprijini proiectele de ultimă generație, deoarece – încă de la începuturile sale – NI s-a aflat la vârful tehnologiilor de achiziție de date și de testare și măsurare. Atât de mult, încât a devenit rapid un lider mondial în producția de echipamente de testare automate (ATE) și software de instrumentare virtuală. Aplicațiile obișnuite includ achiziția de date, controlul instrumentelor și imagistica optică. Industrii la fel de diverse precum industria auto, aerospațială și de apărare, a utilajelor industriale, a fabricării semiconductoarelor și a dispozitivelor medicale se bazează pe abordarea conectată software a NI, având în vedere succesul său.
Astăzi, NI este fundamental în domenii precum radioul definit prin software (SDR), 5G și soluțiile „Big Analog Data”. De fapt, NI poate argumenta că a inventat termenul Big Analog Data datorită istoriei sale de gestionare a unor enorme cantități de date achiziționate pentru a-i ajuta pe ingineri să identifice defecțiunile și să își îmbunătățească proiectele.
Toate acestea sunt preludiul veștii interesante că NI s-a alăturat familiei de producători DigiKey. DigiKey este acum o sursă pentru soluțiile de testare și măsurare de la NI, precum și pentru ansamblurile de cabluri, conectorii și interconexiunile sale.
Companii grozave, ambele oferind speranța soluțiilor de inginerie Engineering Hope
Motivul pentru care acest lucru este incitant este că ambele companii se concentrează pe inginerie și pe ingineri, nefiind niciodată de la sine înțeles și neomițându-se niciodată faptul că activitatea lor schimbă viața oamenilor. De exemplu, DigiKey și-a făcut treaba chiar la începutul pandemiei COVID-19, când a colaborat cu Universitatea din Minnesota pentru a proiecta și a pune la dispoziție rapid un ventilator simplu, de bază, care a putut fi fabricat rapid și ieftin pentru a ajuta pacienții să respire.
Subliniind atât puterea, cât și realitatea personală a ingineriei, NI a conlucrat cu Washington Post Brand Studio (WP BrandStudio) pentru a spune o serie de povești sub egida „Engineering Hope”. O poveste deosebit de emoționantă se concentrează asupra unui inginer de la NI, David Yi, și asupra uneia dintre companiile-client ale NI, Berlin Heart. Povestea implică și doi ingineri de la Berlin Heart – Oliver Peters din departamentul de cercetare și dezvoltare și Matti Elsner din departamentul de testare.
Când David s-a alăturat pentru prima dată echipei NI, unul dintre primii clienți pe care i-a susținut a fost Berlin Heart. La acea vreme, David, Oliver și Matti nu aveau nicio idee despre modul în care viețile lor se vor interconecta datorită muncii pe care o desfășurau.
În 2014, David și soția sa au adus pe lume o fetiță, Elena, (Figura 1). Totul părea normal până când, la vârsta de doar cinci luni, Elena a leșinat brusc, iar părinții ei au fost nevoiți să efectueze manevre de resuscitare până la sosirea paramedicilor care au dus-o la spitalul local, de unde a fost transportată pe calea aerului la centrul cardiac din Berlin.
Figura 1: Elena a venit pe lume în 2014, însă, după doar cinci luni, a fost diagnosticată cu o afecțiune cardiacă gravă, cu puține șanse de recuperare de la sine. (Sursă imagine: NI)
S-a dovedit că Elena suferea de o afecțiune cardiacă gravă și că avea puține șanse să se recupereze de la sine. Pentru a o menține pe Elena în viață suficient de mult timp pentru ca inima ei să se dezvolte, a fost necesară utilizarea unui dispozitiv extern conectat direct la inima ei. Sistemul în cauză a fost denumit EXCOR Pediatric de la – ați ghicit – Berlin Heart. A fost proiectat de Oliver Peters și testat de Matti Elsner.
Așa cum spune David în videoclipul Speranță pentru generația următoare, dacă singurul lucru care îl ține în viață pe cel drag este o mașină, vrei să fii sigur că este cât se poate de sigură. Faptul că a descoperit, prin experiența personală, cât de importante sunt calitatea și fiabilitatea unui dispozitiv la fel de critic precum EXCOR, i-a oferit o perspectivă diferită asupra muncii sale de zi cu zi.
Primele oferte de la NI
Povestea lui David este remarcabilă, dar, fără îndoială, este una care se repetă des. Câți ingineri s-au așezat lângă un pat de spital sau într-o aeronavă și au observat că puteau da o mână de ajutor cu proiectarea? Sunt sigur că mulți, mai ales atunci când acea companie este la fel de cunoscută pentru calitatea și fiabilitatea pe care le oferă, precum este NI.
Primele oferte NI de la DigiKey mărturisesc această fiabilitate și calitate. De exemplu, modulul de card de achiziție de date 779640-01 USB-6525 este un mic dispozitiv de I/O digital portabil (Figura 2). Dispune de opt intrări canal-canal izolate optic (± 60 volți c.c.), opt ieșiri canal-canal de releu stare solidă izolate optic (60 volți c.c./30 Vrmsmax), un contor de evenimente pe 32 de biți, o interfață de magistrală USB cu viteză maximă de 12 megabiți pe secundă (Mbiți/s) și conectori amovibili încorporați pentru o conectivitate ușoară.
Figura 2: Modulul de achiziție de date 779640-01 USB-6525 are opt intrări canal-canal izolate optic și opt ieșiri canal-canal de releu de stare solidă izolate optic. (Sursă imagine: NI)
În mod similar, magistrala General Purpose Interface Bus (GPIB) și ofertele de comunicații ale NI includ module precum dispozitivul de control al instrumentului 780936-01 PCIe-GPIB+, care oferă o combinație unică dintre un analizor și un controler IEEE-488 într-un card Pcle (Figura 3).
Figura 3: Dispozitivul de control al instrumentului NI 780936-01 PCIe-GPIB+ oferă o combinație unică dintre un analizor și un controler IEEE-488 într-un card PCle. (Sursă imagine: NI)
Conectându-se la slotul PCIe al unui computer, acest dispozitiv permite simpla integrare a instrumentelor în sistem prin GPIB, permițându-le, în același timp, utilizatorilor să depaneze problemele legate de software și hardware legate de GPIB.
Concluzie
DigiKey și NI împărtășesc valori comune în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea, precum și legate de modul în care își înțeleg propriul rol în acțiunea de a ajuta inginerii să reușească în eforturile lor. După cum pot confirma și David Yi, Oliver Peters și Matti Elsner, aceste atribute sunt esențiale pentru sistemele critice pentru misiune și siguranță pe care se bazează viața oamenilor. Pentru inginerii care proiectează aceste sisteme, NI este renumită prin faptul că furnizează produse și sisteme de testare a conectivității de înaltă calitate și fiabilitate. Compania DigiKey este, fără îndoială, la fel de mândră că o susține în calitate de distribuitor, la fel de mult pe cât sunt și eu de încântat să le văd reunindu-se.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum