Ce trebuie să luați în considerare atunci când selectați și aplicați un prelungitor de alimentare

By Art Pini

Contributed By DigiKey's North American Editors

De la spațiile de lucru de acasă și rețelele întreprinderilor până la laboratoare și fabrici inteligente, numărul de dispozitive alimentate de la rețea continuă să crească, ceea ce face ca prizele de curent disponibile și sigure să fie o cerință esențială. În multe cazuri, dispozitivele de consum voluminoase, cum ar fi încărcătoarele de telefoane mobile și laptopuri, concurează pentru spațiu și putere cu ferăstraie de mare putere, switch-uri de rețea și puncte de acces, sisteme de măsurare medicale și electronice și echipamente de proces industrial.

În același timp, toate dispozitivele trebuie să fie protejate împotriva problemelor de siguranță cauzate de supracurenți și scurtcircuite, protejând în același timp utilizatorul, chiar și în mediile cele mai dure și cu cele mai solicitante condiții fizice.

Pentru a furniza o alimentare fiabilă și sigură la cea mai mare varietate de dispozitive, aplicații și medii posibile, proiectanții pot folosi prelungitoare de distribuție a energiei electrice proiectate în mod sigur și robust și care oferă flexibilitate pentru distribuția de energie.

Acest articol va discuta pe scurt despre cerințele de distribuție a energiei electrice și despre cele de siguranță în mediile aflate în continuă schimbare de acasă, de la locul de muncă și din fabrică, inclusiv standardele de siguranță asociate. Apoi, va prezenta prelungitoare de distribuție a energiei electrice adecvate de la Tripp Lite, ce îndeplinesc aceste cerințe, inclusiv montarea pe podea, pe raft sau pe masă cu cabluri de alimentare lungi și caracteristici de siguranță, precum disjunctoare încorporate și întrerupătoarele de alimentare iluminate și acoperite, care extind disponibilitatea energiei electrice – în siguranță și în mod fiabil – acolo unde este cea mai mare nevoie de ea.

Nevoia tot mai mare de prelungitoare

O configurație tipică a unui computer de acasă constă dintr-un computer, un monitor, un modem/router și o imprimantă, necesitând în total patru cabluri de alimentare. Cea mai apropiată priză de perete conține, probabil, două prize, astfel că este nevoie de un prelungitor de alimentare cu mai multe prize.

Selectarea unui prelungitor de alimentare începe cu determinarea numărului de prize necesare. Acest lucru poate fi complicat de nevoia de a conecta sursele de alimentare modulare montate pe perete la conexiuni de alimentare care sunt mai mari decât distanța standard dintre prize. Al doilea aspect de luat în considerare este lungimea cablului de alimentare al prelungitorului. Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a ajunge la priza de perete, pe un traseu sigur. Din punctul de vedere al siguranței, prelungitorul ar trebui să fie protejat cu un disjunctor, cu excepția cazului în care este conectat printr-un disjunctor separat înainte de priza de perete.

Carcasele pentru prelungitoare sunt disponibile în diverse materiale. Aluminiul este cel mai comun. Este puternic și durabil și nu ruginește în medii umede. De asemenea, este disponibil și oțelul, dar acesta nu este utilizat pe scară largă. Carcasele din plastic sunt mai puțin costisitoare, dar nu sunt la fel de durabile ca cele din metal.

Opțiuni de prelungitoare

Având în vedere configurația de bază a computerului care a fost discutată mai devreme și care are nevoie de patru prize, Tripp Lite PS120406, cu un disjunctor de 15 amperi (A) și un cablu de alimentare de 6 ft. (1,5 m), este o alegere potrivită (Figura 1).

Imagine cu prelungitorul Tripp Lite PS12040406 cu patru prizeFigura 1: prelungitorul cu patru prize Tripp Lite PS120406 are un cablu de alimentare de 6 ft. (1,5 m), un întrerupător acoperit și un disjunctor de 15 A. (Sursa imaginii: Tripp Lite)

PS120406 are patru prize NEMA 5-15R cu trei pini, compatibile cu toate prizele obișnuite de 120 de volți. Carcasa robustă, cu o lungime de 12 in. (30,48 cm), din aluminiu, are prize care sunt poziționate cu o distanță de 1,77 in. (4,48 cm) între centrele lor, permițând suficient spațiu pentru majoritatea adaptoarelor și transformatoarelor de curent alternativ. Acest prelungitor Tripp Lite poate fi montat pe orizontală sau verticală și este potrivit pentru aplicații de birou și de banc. Dispune de un întrerupător iluminat pentru pornire/oprire cu un capac translucid care arată starea de funcționare a prelungitorului, prevenind în același timp opririle accidentale. Prelungitorul este protejat împotriva suprasarcinii de curent printr-un disjunctor încorporat de 15 A, ceea ce permite utilizarea prelungitorului pentru sarcini de până la 1800 de wați în total.

PS120406 poate fi montat cu ajutorul clemelor care sunt incluse cu prelungitorul de alimentare, așa cum se arată în Figura 2.

Diagrama suporturilor de montare cu cleme furnizate cu prelungitorul de alimentare Tripp Lite PS120406Figura 2: suporturile de montare cu cleme (stânga) furnizate împreună cu prelungitorul de alimentare PS120406 mențin siguranța prelungitorului, permițând în același timp îndepărtarea cu ușurință a acestuia (dreapta) pentru curățare sau întreținere. (Sursa imaginii: Tripp Lite)

Clemele sunt înșurubate în linie pe suprafața de montare. Prelungitorul de alimentare este înclinat pentru a se cupla în marginea inferioară a clemei de montare, apoi rotit pentru a se cupla în marginea superioară a clemei de montare și apăsat până când prelungitorul se blochează în poziție. Pentru a scoate prelungitorul din clemă, utilizatorul trebuie să împingă în jos pe partea superioară a prelungitorului, lângă panoul frontal – până când clema eliberează marginea superioară – și apoi să ridice prelungitorul de pe marginea inferioară a clemei.

Dacă este nevoie de un cablu de alimentare mai lung, atunci ar trebui ales Tripp Lite PS120420. Acesta este un prelungitor de alimentare cu patru prize și un cablu de alimentare de 15 ft. (4,57 m). De asemenea, are un disjunctor de 20 A, utilizează două prize NEMA 5-15R și două prize NEMA 5-20R și este livrat într-o carcasă de aluminiu de 12 in. (33 cm).

Dacă este nevoie de mai multe prize și un cablu de alimentare mai lung, Tripp Lite are o mare varietate de configurații de prelungitoare. De exemplu, PS2408 oferă opt prize NEMA 5-15P într-o carcasă din aluminiu de 24 in. (60,96 cm) cu un cablu de alimentare de 15 ft. (4,57 m) (Figura 3).

Imagine cu prelungitorul Tripp Lite PS2408Figura 3: prelungitorul Tripp Lite PS2408 oferă opt prize într-o carcasă din aluminiu de 24 in. (60,96 cm) cu un cablu de alimentare de 15 ft. (4,57 m). (Sursa imaginii: Tripp Lite)

Numărul mai mare de prize face ca acest prelungitor să fie potrivit pentru montarea pe bancuri sau rack-uri industriale. Prizele sunt poziționate cu o distanță de 2,48 in. (6,29 cm) între centrele lor, oferind și mai mult spațiu liber pentru transformatoarele de perete sau sursele de alimentare mari. La fel ca și prelungitorul de alimentare PS120406, acesta încorporează un întrerupător de alimentare iluminat cu capac și un disjunctor de 15 A. De asemenea, sunt furnizate și cleme de montare.

Montarea unui prelungitor de alimentare cu opt prize într-un dulap sau într-o altă incintă ar putea fi problematică, dar Tripp Lite oferă o soluție ușoară sub forma unui prelungitor pliabil, PSF2408 (Figura 4).

Imagine cu Tripp Lite PSF2408 care oferă opt prize într-un prelungitor pliabil de 24 in. (60,96 cm) cu un cablu de alimentare de 15 ft. (4,57 m)Figura 4: PSF2408 oferă opt ieșiri într-un prelungitor pliabil de 24 in. (60,96 cm) cu un cablu de alimentare de 15 ft. (4,57 m) (Sursa imaginii: Tripp Lite)

PSF2408 are un singur pivot care îi permite să se îndoaie. Este ideal în spații înguste și pentru a ocoli colțurile sau pentru a fi împărțit între doi utilizatori. Carcasa durabilă din aluminiu are o distanță între prize de 1,18 in (2,99 cm). în primul segment (pentru prize convenționale) și de 2,25 in. (5,71 cm) în cel de-al doilea (pentru transformatoarele supradimensionate). Acesta are un cablu de alimentare de 15 ft. (4,57 m) și are o putere nominală de 1200 de wați, cu un întrerupător de circuit de 12 A. La fel ca și în cazul prelungitoarelor de alimentare discutate anterior, are un întrerupător de alimentare iluminat, prevăzut cu un capac transparent.

Un ultim exemplu este Tripp Lite PS6020 (Figura 5). Este un prelungitor de alimentare cu 20 de prize, perfect pentru distribuția de energie electrică pe orizontală sau verticală, în birouri, la bancul de lucru, în mediile industriale și în rack, în aplicații de rețea și telecomunicații.

Imagine cu Tripp Lite PS6020 care oferă 20 de prize pentru amplasare orizontală sau verticalăFigura 5: PS6020 oferă 20 de ieșiri pentru amplasarea orizontală sau verticală în bancuri de lucru și alte aplicații industriale. (Sursa imaginii: Tripp Lite)

Carcasa din aluminiu PS6020 are 20 de prize NEMA 5-15 pe o lungime de 60 in. (1,52 m). Ieșirile sunt distanțate la 2,795 in. (7,1 cm), astfel că nu ar trebui să existe interferențe de la transformatoarele sau sursele de alimentare adiacente. Are un cablu de alimentare de 15 ft. (4,57 m)., util într-un mediu industrial, unde prizele pot fi mai îndepărtate. De asemenea, are un întrerupător de alimentare acoperit și un disjunctor de 15 A pentru siguranță. Include suporturi de montare cu clemă și poate fi montat orizontal pe bancuri de lucru sau vertical în rafturi.

Toate prelungitoarele discutate sunt conforme cu standardele de siguranță nord-americane, inclusiv standardele CSA, cUL și UL.

Concluzie

Utilizarea tot mai frecventă a diverselor dispozitive electronice a creat o nevoie de prize multiple de alimentare în locații specifice, care nu sunt deservite cu ușurință de prizele de perete. Pentru a răspunde acestei nevoi, Tripp Lite oferă o mare varietate de prelungitoare de alimentare cu factori de formă multipli, cu lungimi de la 12 in. (30,48 cm) la 72 in. (1,82 m), cu o varietate de lungimi ale cablurilor de alimentare de până la 15 ft. (4,57 m). Acestea au de la patru până la 24 de prize, disjunctoare încorporate și capacități maxime de curent de până la 20 A. Oricare ar fi cerința de distribuție a energiei, există cu siguranță o configurație potrivită.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Art Pini

Art Pini

Arthur (Art) Pini is a contributing author at DigiKey. He has a Bachelor of Electrical Engineering degree from City College of New York and a Master of Electrical Engineering degree from the City University of New York. He has over 50 years experience in electronics and has worked in key engineering and marketing roles at Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek, and Nicolet Scientific. He has interests in measurement technology and extensive experience with oscilloscopes, spectrum analyzers, arbitrary waveform generators, digitizers, and power meters.

About this publisher

DigiKey's North American Editors