Standardizarea USB Type-C® - Unde, când și ce?

By Jeff Schnabel COO, Same Sky

Apariția USB Type-C a marcat un punct de cotitură în ceea ce privește conectivitatea. Acest conector compact și reversibil a transformat modul în care facem schimb de date și ne alimentăm dispozitivele, oferind viteze accelerate de transfer de date și o alimentare versatilă.

Cu toate acestea, atunci când a fost introdus pentru prima dată în 2014, USB Type-C a fost pur și simplu adăugat la un catalog deja divers de tipuri de conectori, ce includea conectori de alimentare c.c. și chiar alte variante USB. Deși această flexibilitate a conectorilor poate fi benefică pentru producătorii de echipamente originale care proiectează dispozitive electronice, aceasta a împovărat adesea consumatorii cu o multitudine de încărcătoare diferite pentru fiecare dispozitiv unic pe care îl achiziționează, contribuind astfel la creșterea deșeurilor electronice. Așadar, ce se poate face?

Uniunea Europeană (UE) a luat o primă măsură pentru a atenua criza tot mai mare a deșeurilor electronice prin intermediul unei viitoare legislații care impune un încărcător universal construit pe baza tehnologiei USB Type-C. Acest articol explorează demersul UE în direcția standardizării USB Type-C, înțelegând semnificația, etapele cheie și potențialele consecințe. Pentru producătorii de echipamente originale care vând către utilizatorii finali din Europa și care urmăresc să asigure durabilitatea produselor lor pe viitor, tranziția la modele USB Type-C devine esențială, mai ales dacă standardizarea USB Type-C se extinde în cele din urmă la alte regiuni și aplicații.

Unde va fi implementată standardizarea USB Type-C?

După cum s-a menționat anterior, UE va fi prima regiune din lume care va implementa standardizarea USB Type-C. Organismele de reglementare, cum ar fi Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), au lucrat îndeaproape cu grupuri și experți cheie pentru a stabili îndrumări cuprinzătoare care să garanteze siguranța și compatibilitatea perfectă a conectorilor USB Type-C, a cablurilor și a protocoalelor de furnizare a energiei.

În special, USB Type-C a apărut ca fiind cea mai viabilă alegere pentru un soclu de încărcare universal, deoarece standardul fizic al conectorului USB obținuse deja recunoaștere internațională prin CENELEC în cadrul standardului european EN IEC 62680-1-3, în timp ce USB Power Delivery fusese deja descris în cadrul EN IEC 62680-1-2. Directiva privind echipamentele radio (RED) și Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) sunt alte reglementări existente care au contribuit la modelarea standardizării USB Type-C.

Având în vedere amploarea considerabilă a pieței dispozitivelor mobile, Parlamentul și Consiliul European au decis, în cele din urmă, că o acțiune legislativă obligatorie la nivelul Uniunii, spre deosebire de măsurile naționale sau de inițiativele voluntare, este singura modalitate de a asigura compatibilitatea dispozitivelor, de a crește confortul consumatorilor și de a reduce deșeurile din mediul înconjurător.

Când intră în vigoare standardizarea?

Trecerea la standardizarea USB Type-C nu este departe. Începând cu 28 decembrie 2024, toate dispozitivele mobile scoase la vânzare în UE vor trebui să aibă un port de încărcare USB Type-C și trebuie să respecte specificațiile USB Power Delivery (PD). Începând cu 28 aprilie 2026, condițiile prealabile USB Type-C și PD se vor extinde pentru a include și laptopurile.

Imagine cu standardizarea USB Type-C care va ajunge pentru prima dată la dispozitivele mobile în 2024Figura 1: Standardizarea USB Type-C va ajunge mai întâi la dispozitivele mobile în 2024, urmată de laptopuri în 2026 (Sursa imaginii: Same Sky)

Ce dispozitive vor fi reglementate?

Orice dispozitiv electronic reîncărcabil care utilizează un cablu cu fir pentru furnizarea de energie de până la 100 W va fi obligat să fie prevăzut cu o priză USB Type-C. Categoriile de dispozitive care vor fi afectate de propunerea Comisiei până la sfârșitul anului 2024 includ:

  • Telefoane mobile portabile
  • Tablete
  • Camere foto-video digitale
  • Căști
  • Căști cu microfon
  • Console portabile de jocuri video
  • Difuzoare portabile
  • E-readere
  • Tastaturi
  • Mouse-uri
  • Sisteme de navigație portabile
  • Căști intraauriculare
  • Laptopuri (începând cu primăvara anului 2026)

Este de remarcat faptul că unele dispozitive ar putea fi exceptate dacă sunt prea compacte pentru a avea un soclu USB Type-C. Acestea ar putea include ceasuri inteligente, dispozitive de urmărire a stării de sănătate, dispozitive de îngrijire personală și alte dispozitive purtabile.

În plus, până la sfârșitul anului 2025 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia va evalua periodic și va raporta dacă mandatul privind încărcătorul comun ar trebui să includă dispozitive suplimentare ca urmare a progreselor tehnologice rapide sau a schimbărilor de pe piață. Abordând inițial dispozitivele cu o putere de până la 100 W, UE recunoaște natura schimbătoare a standardelor USB. La directiva originală a fost adus un amendament, prin care se recunoaște standardul actualizat USB PD al USB-IF, care ajunge acum până la 240 W. Dispozitivele din acest nou interval de putere de 240 W vor fi, de asemenea, luate în considerare pentru o potențială includere în mandat.

Alte note importante

În timp ce standardizarea USB Type-C este principalul obiectiv al noii directive UE, există câteva reguli și obiective secundare care merită menționate.

Separarea

Unul dintre obiectivele principale ale acestei directive este de a reduce deșeurile electronice prin implementarea unui încărcător universal pentru toate dispozitivele. Conceptul de „separare” este prevăzut pentru a le oferi consumatorilor opțiunea de a cumpăra un nou dispozitiv cu sau fără încărcător. Inițial, separarea nu va fi obligatorie, dar, până la sfârșitul anului 2026, Comisia este mandatată să prezinte un raport de evaluare a efectelor separării și să stabilească dacă aceasta ar trebui să devină o cerință obligatorie pentru producători. În plus, toate ambalajele produselor vor trebui să includă o nouă etichetă care să indice clar dacă un dispozitiv de încărcare este inclus sau nu în pachet (Figura 2).

Imaginea etichetării propuse pentru ambalaje care indică dacă un dispozitiv este furnizat cu sau fără încărcătorFigura 2: Propunere de etichetare a ambalajului pentru a indica dacă un dispozitiv este furnizat cu sau fără încărcător (Sursa imaginii: Same Sky)

Încărcare fără fir

De asemenea, până la sfârșitul anului 2024, Comisia va fi mandatată să îndemne organizațiile de standardizare din UE să formuleze interfețe și protocoale de încărcare unificate pentru încărcarea fără fir. Cu toate acestea, directiva inițială se referă în primul rând la încărcarea cu fir prin USB Type-C.

Specificații de încărcare

Pe lângă etichetarea de „separare” prezentată în Figura 2 de mai sus, detaliile privind capacitățile de încărcare și dispozitivele de încărcare compatibile trebuie să fie incluse în manualele de utilizare și pe ambalaj, așa cum se arată în Figura 3.

Imaginea puterii minime (XX) și a puterii maxime (YY) cerute de produsul finalFigura 3: Etichetarea trebuie să indice puterea minimă (XX) necesară pentru încărcarea produsului final și puterea maximă (YY) necesară pentru ca produsul final să atingă viteza maximă de încărcare (Sursa imaginii: Same Sky)

Ce urmează

Drumul spre standardizare pare promițător, dar nu va fi lipsit de provocări. Este posibil ca producătorii să întâmpine dificultăți în adaptarea la aceste noi cerințe, iar punerea în aplicare s-ar putea dovedi dificilă. Privind în viitor, evoluția continuă a tehnologiei USB va introduce probabil și mai multe progrese, ceea ce va necesita o flexibilitate și o cooperare continuă din partea UE.

În plus, inițiativele UE ar putea fi doar un pas inițial în adoptarea globală a USB Type-C. India, în prezent a doua cea mai mare piață de smartphone-uri la nivel global, a stabilit deja că USB Type-C va fi portul universal de încărcare până în martie 2025. Mai mulți senatori americani au început, de asemenea, să pledeze pentru o legislație care să reflecte eforturile UE de standardizare a USB Type-C.

Pe măsură ce UE navighează drumul standardizării USB Type-C, aceasta pune bazele unui viitor în care conectivitatea simplificată va deveni un standard, îmbogățind viața persoanelor, susținând industriile și protejând mediul înconjurător. Same Sky este pregătit cu o selecție cuprinzătoare de conectori USB Type-C, cabluri și socluri USB Type-C numai pentru alimentare, gata să facă față provocărilor standardizării UE.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Jeff Schnabel

Jeff Schnabel COO, Same Sky

With over 15 years of experience in the electronics industry, Jeff Schnabel has a wealth of knowledge on the products, technologies, and standards of interest to design engineers. He has been instrumental in establishing Same Sky as a thought leader in the industry by developing the company’s extensive library of engineering resources and tools, expanding the Same Sky global brand, and positioning the company for future growth. In his free time, Jeff enjoys hiking, traveling, and spending time with his kids, while moonlighting as an amateur competitive eater.