Simplificarea aprovizionării cu cabluri de fibră optică
2024-02-22
Constructorii de utilaje continuă să adopte cabluri din fibră optică în locul cablurilor tradiționale cu conductoare de cupru. Această tendință este determinată de modul în care cablurile cu fibră optică oferă o lățime de bandă superioară, interferențe electromagnetice reduse și o securitate sporită a datelor pentru aplicațiile industriale care se bazează pe transferuri de date de mare viteză la scară largă.
Provocările legate de aprovizionarea tradițională cu cabluri
În ciuda risipei și a costurilor suplimentare implicate, constructorii de utilaje se aprovizionează în mod tradițional cu cabluri în vrac, pe tamburi mari sau pe tamburi care conțin sute sau mii de metri de cablu (Figura 1). Prin această abordare, ei își asumă și sarcinile consumatoare de timp legate de măsurarea, tăierea și conectarea cablurilor pentru instalare.
Figura 1: Cablul de fibră optică este adesea cumpărat în vrac. (Sursa imaginii: Dreamstime)
Cablul de fibră optică este, de asemenea, vândut în lungimi standard pretăiate. Aceste lungimi facilitează utilizarea, deși rareori se potrivesc perfect pentru aplicația și configurația cablului în cauză. În schimb, achiziționarea de la furnizori specializați care oferă servicii de tăiere permite personalizarea, deși termenele de execuție lungi și cantitățile minime de comandă ale unor programe pot fi o provocare pentru constructorii care lucrează la proiecte mici sau personalizate.
Figura 2: Cablul Opti-Core de la Panduit pentru interior-exterior, complet dielectric, îndeplinește diverse cerințe de date și de rețea. Cablul de fibră optică oferă tehnologie de blocare a apei, densitate mare, fibre cu tampon rezistent de 900 μm și conectare ușoară. Elementele cu fire de aramidă conferă rezistență. (Sursa imaginii: Panduit)
În unele cazuri, marii producători de echipamente originale pot, de asemenea, să achiziționeze cabluri direct de la producători. Sunt posibile construcții și lungimi personalizate, deși cantitățile trebuie să fie adesea suficient de mari pentru a justifica astfel de aranjamente de achiziție, iar pentru comenzi ar putea fi necesară armonizarea cu programele de fabricație.
În schimb, prin achiziționarea de la distribuitori online de componente electronice se pot evita problemele de disponibilitate, precum și cerințele de comandă minimă. Acum este posibil chiar să comandați în acest fel cabluri de fibră optică tăiate la lungime.
Provocările legate de tăierea cablurilor de fibră optică
Cablurile din fibră optică necesită o tăiere și o conectare precise (Figura 3). Fiecare fibră trebuie să fie tăiată precis în două cu dispozitive de tăiat fibră optică specializate pentru a obține un capăt neted care este perpendicular pe lungimea fibrei. De asemenea, tăierea trebuie să fie executată într-un mediu curat, fără contaminanți. În caz contrar, fibrele vor fi mai dificil de conectat corect și vor prezenta o dispersie a luminii, precum și alte probleme care afectează calitatea și eficiența transmisiei. Deoarece firele optice sunt mai delicate decât firele de cupru din cablurile tradiționale, acestea nu trebuie să fie îndoite, răsucite sau strivite în mod excesiv în timpul tăierii.
Figura 3: Dispozitivele de tăiat fibră optică de înaltă precizie pot fi costisitoare. (Sursa imaginii: Dreamstime)
Tăierea necorespunzătoare a cablurilor de fibră optică este mai probabilă pe teren decât într-un cadru de producție controlat, în special dacă această activitate este realizată de personal insuficient instruit. În plus, identificarea și corectarea oricăror probleme cauzate de cabluri compromise poate fi, în cel mai bun caz, consumatoare de timp și, în cel mai rău caz, imposibilă. Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care, din cauza unei tăieturi suboptimale, conectorii devin sensibili la probleme intermitente care fluctuează în funcție de factorii de mediu ce depind de temperatură și umiditate.
Figura 4: Pentru toate tipurile de conectare și îmbinare sunt necesare capete de fibre tăiate cu precizie. Aici este prezentată o montură Panduit pentru terminarea fibrelor care permite îmbinarea a până la 360 de fibre, protejând în același timp cablurile, terminațiile și suporturile de îmbinare împotriva deteriorării. (Sursa imaginii: Panduit)
O altă provocare a tăierii cablurilor de fibră optică este faptul că orice fragmente de sticlă generate pot fi periculoase. Astfel, personalul însărcinat cu tăierea acestor cabluri trebuie să poarte ochelari și îmbrăcăminte de protecție. În plus, personalul însărcinat cu tăierea unui astfel de cablu ar trebui să utilizeze echipamentul și tehnica de tăiere adecvate pentru tipul de fibră monomodală sau multimodală în cauză.
Beneficiile logistice ale Digi-Spool
Programul Digi-Spool de la DigiKey abordează problemele legate de aprovizionarea cu cabluri, permițând constructorilor de utilaje să specifice și să achiziționeze cabluri de cupru și de fibră optică în trepte de un metru – chiar și mii de metri neîmbinați. Folosind echipamentul și tehnica corespunzătoare, profesioniștii DigiKey taie produsul cu o toleranță de +3% (și niciodată mai mică), îl încarcă pe un tambur și îl expediază.
Articol asociat: Ați auzit de Digi-Spools de la DigiKey?
99% din toate cablurile achiziționate prin programul Digi-Spool pentru o destinație din America de Nord sunt tăiate și expediate în aceeași zi. În Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), cablurile comandate prin programul Digi-Spool pot fi livrate oriunde în doar 48 de ore... iar în regiunea Asia-Pacific (APAC) în doar 72 de ore.
Figura 5: DigiKey a încheiat un parteneriat cu producătorul de cabluri de fibră optică Panduit pentru a furniza cabluri de înaltă calitate care sunt tăiate profesional la comandă. Acest serviciu îi asigură pe constructorii de utilaje că obțin cabluri standard din industrie, adaptate la cerințele specifice, fără risipa care poate fi asociată cu alte abordări de aprovizionare. (Sursa imaginii: DigiKey)
Serviciile de tăiere a firelor și a cablurilor Digi-Spool de la DigiKey îi ajută pe constructorii de utilaje să profite de avantajele de neegalat ale conectivității prin fibră optică, fără provocările legate de procesarea acesteia pentru instalare. Certificarea UL de la producător este menținută. Serviciul de personalizare reduce risipa și optimizează stocurile pentru procese de producție mai sustenabile și mai rentabile.
Articol asociat: Serviciul de tăiere a firelor și cablurilor Digi-Spool | DigiKey
Impactul asupra proiectării și producției pentru constructorii de utilaje
Pe măsură ce cererea de utilaje inteligente și conectate crește, se așteaptă ca serviciile precum programul Digi-Spool să devină din ce în ce mai integrate în industria de automatizare.
Serviciul Digi-Spool le permite constructorilor de utilaje să se aprovizioneze rapid cu cabluri de fibră optică pentru prototipuri, pentru construcția de utilaje unice și pentru proiecte de stoc pentru automatizare. Pentru prototipuri rapide și proiectare iterativă, aspectul de expediere rapidă al serviciului Digi-Spool le permite constructorilor de utilaje să achiziționeze cantități mici de cabluri de fibră optică pentru testare și validarea proiectării. Acest lucru, la rândul său, simplifică ciclul de la proiectare la producție. Pentru construcția de utilaje pe piețe competitive, serviciul Digi-Spool la cheie le permite producătorilor de echipamente originale să reducă costurile și timpul de lansare pe piață prin eliminarea sarcinilor de gestionare a stocului și de asamblare.
Concluzie
Serviciul Digi-Spool de tăiere la lungime a firelor și cablurilor de la DigiKey susține adoptarea conectivității prin fibră optică în aplicațiile industriale. Cablul de fibră optică de la Panduit este disponibil prin intermediul programului, astfel încât constructorii de utilaje au opțiunea de a specifica o marcă larg acceptată de la un distribuitor care este certificat pentru a menține etichetarea UL pe tăieturile personalizate. Serviciul de tăiere la comandă este pregătit să crească odată cu adoptarea tot mai frecventă a fibrei optice în automatizarea industrială.
Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.