Tehnologie de precizie cu peliculă subțire

By Vishay Intertechnology, Inc.

Acest articol este menit să ajute proiectanții de circuite și inginerii de componente să înțeleagă mai bine tehnologia cu peliculă subțire. Articolul este un ghid care vă va ajuta să înțelegeți utilizarea tehnologiei cu peliculă subțire și avantajele semnificative pe care le oferă în ceea ce privește fiabilitatea, dimensiunea și performanța.

Imagine cu tehnologii cu peliculă subțire disponibile la VishayFigura 1: tehnologii cu peliculă subțire disponibile la Vishay. (Sursa imaginii: Vishay)

Tipuri de pelicule

În mod obișnuit, peliculele sunt pulverizate pe o grosime de aproximativ 500 de angstromi. Pentru a produce gama de valori ohmice se utilizează o selecție de măști cu o variație a lățimii și a distanței dintre linii. De asemenea, și rezistivitatea foii poate varia de la 50 ohmi pe pătrat la 2000 ohmi pe pătrat. Fiecare peliculă are un scop specific. Ca regulă generală, cu cât rezistivitatea foii este mai mică, cu atât performanța electrică generală este mai bună. Vishay este singurul furnizor și producător care oferă toate tipurile de pelicule.

Nicrom (NiCr) – Cea mai populară dintre pelicule are cele mai bune specificații electrice în ceea ce privește TCR-ul absolut. Rezistivitățile obișnuite ale foilor sunt de 50, 100 și 200 ohmi pe pătrat.

Tamelox – Un aliaj brevetat de Vishay Thin Film; combină avantajele nicromului și ale nitrurii de tantal, ceea ce îmbunătățește liniaritatea TCR.

Nitrură de tantal (TaN2) – Atunci când este depusă și prelucrată corect, produce un aliaj care este impermeabil la umiditate. Performanțele electrice nu sunt la fel de bune ca și cele ale nicromului. Se utilizează în aplicații în care rezistoarele au o putere redusă (< 20%), nu se autoîncălzesc și au o umiditate relativă ridicată (80%).

Siliciu-crom (SiCr) – Acest material are o rezistivitate foarte ridicată a foii (2000-3000) și este utilizat pentru a produce rezistențe mari pe o suprafață mică. Specificații electrice, cum ar fi urmărirea TCR absolut, stabilitate pe termen lung și coeficienți de tensiune superiori tehnologiei cu peliculă groasă.

Pasivare – SPM (Metode speciale de pasivare) permite acum un control îmbunătățit al pasivării la condiționarea în medii dificile (consultați Nota tehnică SPM).

Construcție integrată cu peliculă subțire

Un circuit integrat este o grupare de elemente care sunt formate și interconectate pe un substrat comun pentru a forma o rețea funcțională. O rețea integrată de rezistoare este definită în mod similar ca o grupare de elemente rezistive formate și interconectate pe un substrat comun. Ca și în cazul fabricării semiconductorilor, elementele sunt produse prin depunere pe substrat sau prin reacție cu acesta, iar modelele sunt produse prin imagistică fotolitografică, urmată de îndepărtarea selectivă a materialelor nedorite. Rezistoarele dintr-o anumită rețea, fiind destul de mici și poziționate apropiat, sunt expuse la condiții aproape identice în timpul prelucrării. În mod similar, fiecare rețea de pe plăcuță sau substrat este expusă, practic, la aceleași condiții. Deoarece mai multe plăcuțe sunt prelucrate împreună în același timp și în același echipament, uniformitatea este asigurată pe întregul lot – la sute sau mii de unități individuale. Un avantaj suplimentar al construcției integrate este integritatea interconexiunilor, care sunt în mod inerent mai fiabile decât conexiunile individuale dintre componentele discrete.

Diagramă a unei plăcuțe de alumină de înaltă puritate care prezintă construcția integrată cu peliculă subțireFigura 2: plăcuță de alumină de înaltă puritate care prezintă construcția integrată cu peliculă subțire. (Sursa imaginii: Vishay)

Avantajele construcției integrate cu peliculă subțire

  • Potrivire extrem de apropiată a tuturor elementelor dintr-o rețea, asigurând o urmărire strânsă în funcție de temperatură și pe toată durata de viață
  • Rețele foarte mici, de înaltă densitate, cu mai multe elemente, care economisesc spațiu pe placa de circuite imprimate
  • Construcție ermetică, practică într-o varietate de formate contemporane standard
  • Caracteristici repetabile și consecvente, de la piesă la piesă și de la lot la lot
  • Inductanță foarte scăzută
  • Fiabilitate remarcabilă – mai puține interconexiuni individuale
  • Fără efecte termoelectrice
  • Costurile de instalare nu depășesc costurile discrete – de multe ori sunt mai mici

Fiabilitatea interconexiunilor

Studiile de fiabilitate efectuate de armată și de alte agenții au arătat că – restul condițiilor fiind aceleași – fiabilitatea unui ansamblu este direct proporțională cu numărul de „interconexiuni realizate de om”. Acesta este motivul pentru care circuitul integrat este mai fiabil decât un ansamblu de tranzistoare discrete, iar același lucru se aplică și în cazul unei rețele de rezistoare integrate comparativ cu cele discrete. Acest lucru este denumit uneori „fiabilitate intrinsecă”

Gama de rezistență

Tehnologia cu peliculă subțire utilizează modelarea fotolitografică de precizie pentru a oferi proiectantului o gamă largă de valori de rezistență pe cea mai mică suprafață posibilă. Acest lucru oferă posibilitatea de a alege între reducerea la minimum a dimensiunii componentei sau creșterea numărului de elemente rezistive în același spațiu. Rezistența totală care poate fi obținută într-o anumită zonă este dictată, în primul rând, de rezistența foii din materialul peliculei și de model. Cu toate acestea, în modelele actuale, suprafața maximă utilizată este redusă din cauza spațiului necesar pentru plăcuțele de terminare, conductorii interni, caracteristicile speciale de tăiere și constrângerile schemei de conectare.

Materialele rezistive cu peliculă subțire acoperă o gamă normală de rezistență a foii de la 50 până la 2000 ohmi/pătrat, ceea ce duce la o gamă de rezistență disponibilă pentru rezistoare individuale de la câțiva ohmi la câțiva megohmi. Cea mai mare precizie se găsește în mod normal în intervalul dintre 250 ohmi și 100 kilohmi.

Imaginea gamei de rezistență care este determinată în primul rând de geometria modelului de pe foaia plăcuțeiFigura 3: gama de rezistență este determinată în primul rând de geometria modelului de pe foaia plăcuței. (Sursa imaginii: Vishay)

Rezistență foarte scăzută

Atunci când elementele cu rezistență redusă sunt încorporate în rețele de precizie, trebuie luate în considerare rezistențele mici, dar inevitabile, ale conductoarelor și ale modelelor conductoare de pe cip și din pachet. Aceste efecte de conductivitate pot fi reduse la minimum, dar nu complet eliminate, printr-o proiectare, prelucrare, selecție de pachete și asamblare corespunzătoare. Cu toate acestea, specificațiile trebuie stabilite cu atenție deosebită, în special în ceea ce privește toleranțele realiste privind rezistența și urmărirea, precum și metoda de măsurare a acestora.

Imaginea gamei de rezistență care este determinată în primul rând de geometria modelului de pe foaia plăcuțeiFigura 4: rezistența internă a conductoarelor poate avea un efect semnificativ asupra valorilor rezistenței totale. (Sursa imaginii: Vishay)

Toleranță la rezistență

Sistemele laser moderne sunt capabile să taie rezistoarele la toleranțe foarte mici, fie în mod absolut, fie relativ: 0,01% și, respectiv, 0,005%. Mai mult, producătorul responsabil va asigura o „bandă de protecție” pentru tăiere, astfel încât specificația internă să fie mai strictă decât specificația de lansare.

Cu cât toleranța necesară este mai mică, cu atât mai atent trebuie proiectat rezistorul pentru a obține o distribuție fermă, confortabil cuprinsă între limitele de toleranță și cu o viteză de tăiere rentabilă. Una dintre modalitățile prin care se realizează acest lucru este prin oferirea de geometrii speciale de tăiere. Aceste caracteristici reduc sensibilitatea rezistorului la cantitatea de material îndepărtată de laser, ceea ce permite obținerea unor niveluri de precizie din ce în ce mai ridicate. Aceste caracteristici utilizează o suprafață suplimentară pentru substrat, ceea ce implică uneori compromisuri între cost și performanță. Una dintre caracteristicile care disting tehnologia modernă cu peliculă subțire pentru utilizarea în rețelele de precizie este stabilitatea electrică și mecanică a peliculelor. Acest lucru este important, deoarece rezistoarele tăiate foarte mult trebuie să reziste la condițiile uneori dificile de asamblare, fără devieri semnificative. Acest lucru accentuează din nou avantajele inerente ale construcției integrate față de rezistoarele individuale discrete, deoarece orice modificări care apar vor fi comune pentru toate rezistoarele din rețea, păstrând astfel rapoartele exact conform tăierii.

Imagine cu cerințe de toleranță mai stricte care pot duce la utilizarea unei suprafețe suplimentareFigura 5: cerințele mai stricte privind toleranțele pot duce la utilizarea unei suprafețe suplimentare. (Sursa imaginii: Vishay)

Coeficientul de temperatură al rezistenței (TCR)

Coeficientul de temperatură al rezistenței este măsura modificării rezistenței în funcție de temperatura mediului ambiant. Acesta se definește ca fiind variația unitară a rezistenței în funcție de variația unitară a temperaturii și se exprimă în mod obișnuit ca părți pe milion pe grad Celsius (ppm/°C). Este proprietatea prin care rezistoarele sunt cel mai des caracterizate sau diferențiate. Din punct de vedere istoric, rezistoarele discrete, inclusiv cele fabricate din pelicule, au fost clasificate pe loturi în funcție de valoarea TCR. Utilizarea relativ recentă a depunerii prin pulverizare pentru a controla compoziția peliculei, împreună cu îmbunătățirile aferente ale procesării, au dus la așa-numita „a treia generație” de produse cu peliculă subțire cu TCR-uri constant mai mici de 10 ppm/°C, în valoare absolută.

Imagine cu TCR care este o măsură a ratei la care un rezistor variază odată cu creșterea sau scăderea temperaturiiFigura 6: coeficientul de temperatură al rezistenței este o măsură a ratei la care un rezistor variază odată cu creșterea sau scăderea temperaturii. (Sursa imaginii: Vishay)

De obicei, TCR se determină experimental prin măsurarea rezistenței la mai multe temperaturi și calcularea ratei de variație în intervalul de temperatură corespunzător, de exemplu, de la +25°C la +125°C. Dacă rezistența se modifică liniar cu temperatura, TCR este o constantă, indiferent de intervalul de temperatură. Cu toate acestea, atunci când modificarea nu este liniară, așa cum este cazul aliajelor de nichel/crom utilizate în mod obișnuit, TCR este exprimat sub forma pantei liniei care leagă două puncte de pe curba rezistență vs. temperatură, de exemplu +25°C și +125°C. Cu alte cuvinte, este media TCR pe parcursul intervalului. Cu cât relația este mai neliniară, cu atât mai slabă este aproximarea mediei.

Este absolut esențial ca, la specificarea TCR, să se precizeze clar și intervalul de temperatură.

Procedura descrisă în MIL-STD-202 Metoda 304 este adesea menționată ca fiind un standard pentru măsurarea TCR. În această metodă, se calculează TCR-urile medii pentru o serie de intervale între +25°C și -55°C și între +25°C și +125°C. Cea mai mare valoare este înregistrată ca TCR. Acest lucru reflectă întregul interval de funcționare la nivel militar, dar poate duce la specificații excesive pentru componentele care au un interval de temperatură de funcționare diferit sau mai restrâns.

Imagine cu exemple de TCR-uri pentru diferite pante rezultateFigura 7: exemple de TCR-uri pentru diferite pante rezultate. (Sursa imaginii: Vishay)

Prin înțelegerea efectelor compoziției aliajului și prin capacitatea de a controla cu atenție procesul de prelucrare, curba de rezistență vs. temperatură se poate „adapta” pentru a produce TCR-uri care sunt: a) negative pe întreaga gamă, b) pozitive pe întreaga gamă sau c) negative în partea inferioară, pozitive în partea superioară, cu un sector „TCR zero” relativ plat într-un interval apropiat de temperatura camerei. Acest lucru poate fi folosit ca avantaj pentru echipamentele care funcționează aproape de temperatura camerei sau care necesită compensarea temperaturii în alt mod.

Urmărire

Majoritatea aplicațiilor în care sunt utilizate rețele de precizie cu peliculă subțire depind de obținerea și menținerea unor valori apropiate ale rezistenței relative. Astfel, modificările relative ale rezistenței în cadrul unei rețele, numite „urmărire”, sunt foarte importante. Rețelele cu peliculă subțire excelează la urmărire. Există mai multe aspecte diferite ale urmăririi, pe care este important să le înțelegem și să le diferențiem.

Urmărirea TCR – Urmărirea TCR este definită ca diferența dintre TCR-urile unei perechi de rezistoare într-un anumit interval de temperatură. Obținerea unei urmăriri apropiate a TCR în rezistoare discrete este dificilă și impune sarcini semnificative asupra procesului de fabricație pentru a produce o limită TCR foarte apropiată de cea absolută. În schimb, construcția integrată a rețelelor cu peliculă subțire asigură o urmărire extrem de apropiată a TCR, deoarece rezistoarele sunt produse în grup, în condiții de proces aproape identice. În plus, rezistoarele sunt mici și sunt amplasat apropiat pe suprafața unui substrat comun cu o conductivitate termică ridicată, ceea ce le menține la aceeași temperatură sau aproape la aceeași temperatură în timpul funcționării.

Cu toate acestea, pot apărea variații de proces și de material care produc diferențe mici, dar măsurabile, în TCR-urile rezistoarelor vecine de pe aceeași plăcuță. Variabilele de proces care pot afecta acest lucru includ depunerea neuniformă a peliculei, defectele substratului, gradienții termici din timpul recoacerii și solicitările neuniforme. De asemenea, și designul poate avea un rol important. Cu toate acestea, prin utilizarea unor controale de proces, a unor echipamente și tehnici de măsurare de ultimă generație, urmărirea TCR poate fi controlată cu o precizie de câteva zecimi de parte pe milion, pe grad, având în vedere configurația și ambalarea corespunzătoare a circuitului și a cipului.

Un factor care face ca urmărirea TCR aparentă să fie mai mare decât urmărirea „adevărată” este prezența unui conductor derivat comun care are o rezistență măsurabilă (r).

Ecuația 1

unde TCR (r) este TCR al materialului conductiv comun, de obicei metalic. De exemplu: un rezistor de 1 kilohm cu un TCR de 8,9 ppm/°C conectat la un rezistor de 2 kilohmi cu un TCR de 8,5 ppm/°C și un conductor de ieșire comun cu o rezistență de 0,1 ohm cu TCR (r) de 4000 ppm/°C va prezenta o urmărire a TCR.

Ecuația 2

Contribuția exterioară a conductorului comun (0,2 în cazul de mai sus) dispare în cazul în care rapoartele critice sunt specificate și măsurate în funcție de diviziunea tensiunii și nu de raportul de rezistență.

Imaginea unor exemple de distribuții de urmărire pentru rezistoare cu distanțe mari și mici între eleFigura 8: exemple de distribuții de urmărire pentru rezistoare cu distanțe mari și mici între ele. (Sursa imaginii: Vishay)

Imaginea regulii de bază pentru urmărirea rețelelor integrate vs. rezistoare discreteFigura 9: regula de bază pentru urmărirea rețelelor integrate vs. rezistoare discrete. (Sursa imaginii: Vishay)

Urmărirea rezistenței la comutarea puterii

Unele circuite funcționează într-un mod în care curentul este oprit și pornit într-un rezistor, care este potrivit cu un rezistor de referință prin care circulă un curent constant. În acest caz, chiar dacă rezistoarele pot avea TCR-uri identice, iar substratul poate fi la o temperatură ambiantă uniformă, rezistențele vor avea valori diferite ca urmare a autoîncălzirii. (Strict vorbind, aceasta nu este o adevărată cerință de „urmărire” în măsura în care rezistoarele de interes sunt supuse la solicitări diferite.) Această diferență va fi guvernată de TCR-urile absolute ale celor două rezistoare. În aceste aplicații, care nu sunt neobișnuite, rezistoarele ar trebui să aibă un TCR absolut cât mai scăzut posibil în regiunea temperaturii de funcționare, iar rezistoarele ar trebui proiectate cât mai aproape unul de celălalt pentru a minimiza diferențele de temperatură dintre ele.

Imagine cu un exemplu de generare inegală de putere în rezistoare potriviteFigura 10: exemplu de generare inegală de putere în rezistoare potrivite. (Sursa imaginii: Vishay)

Rapoarte de tensiune

Rezistoarele sunt utilizate frecvent ca divizoare de tensiune. În acest caz, și în cazul în care sunt implicate toleranțe precise, este mai adecvat să lucrați cu rapoarte de tensiune decât cu rapoarte de rezistență. Există trei aspecte importante ale rapoartelor de tensiune care trebuie înțelese în comparație cu rapoartele de rezistență. Acestea sunt raportul de tensiune în sine, toleranța raportului de tensiune și urmărirea raportului de tensiune.

Imaginea rapoartelor de tensiune care sunt independente de rezistența conductorului comunFigura 11: rapoartele de tensiune sunt independente de rezistența conductorului comun. (Sursa imaginii: Vishay)

În mod ideal, căderea de tensiune într-o pereche de rezistoare este determinată de raportul dintre valorile rezistențelor: R1/(R1 + R2). Atunci când valorile rezistenței nu sunt egale, raportul de tensiune va fi diferit de cel calculat pe baza valorilor rezistenței aparente (măsurate) cu o valoare care este guvernată de rezistența conductorului comun. Această abatere poate fi destul de semnificativă, în special în cazul rezistoarelor de valoare mică.

Pentru un rezistor de 10 kilohmi în serie cu un rezistor de 1 kilohm, având un conductor „derivat” comun cu o rezistență de 100 miliohmi, cele două rapoarte vor diferi cu 75 ppm:

Ecuația 3

Pentru un rezistor de 1 kilohm în serie cu un rezistor de 100 ohmi, o rezistență de 100 miliohmi a derivației va produce o diferență de peste 800 ppm în raporturile respective.

Acest lucru ilustrează importanța specificării parametrului de funcționare adecvat.

Imagine a ecuațiilor de toleranță a raportului de tensiune și de urmărire a raportului de tensiuneFigura 12: ecuațiile de toleranță a raportului de tensiune și de urmărire a raportului de tensiune. (Sursa imaginii: Vishay)

Cu toate acestea, atunci când rezistența conductorului comun (r) este măsurabilă, urmărirea TCR aparentă este mai mare decât urmărirea „adevărată”, după cum s-a arătat anterior, iar urmărirea raportului de tensiune este mai mică. Urmărirea raportului de tensiune este întotdeauna mai mică (mai bună) decât urmărirea TCR.

Stabilitate

Efectele descrise în secțiunile anterioare sunt reversibile: modificările nu sunt permanente și vor dispărea atunci când temperatura revine la valoarea inițială. Există, totuși, efecte ireversibile. După cum s-a discutat mai devreme, majoritatea rețelelor de rezistoare de precizie sunt utilizate într-un mod de raport. Acestea au fost tăiate la toleranțe stricte și proiectate cu atenție pentru a se încadra între aceste toleranțe inițiale strânse în ceea ce privește rezistența sau rapoartele de tensiune. Dar acest lucru nu are sens decât dacă aceste toleranțe pot fi menținute pe toată durata de viață a rețelei. Acest lucru necesită o stabilitate maximă a peliculei. În special, progresele recente în ceea ce privește materialele și procesele au dus la îmbunătățirea stabilității peliculelor subțiri la niveluri fără precedent, apropiindu-se de cele care puteau fi obținute anterior numai cu folii.

Testele extinse de stabilitate pe termen lung ale aliajelor de nichel/crom au demonstrat în mod concludent că rata de schimbare a rezistenței în timp este o funcție cu valoare unică a temperaturii substratului. Acesta este un mod matematic de a spune că temperatura este singura variabilă – indiferent dacă este indusă de sarcina de putere sau, pur și simplu, de mediul ambiant. În plus, în cadrul experimentelor s-a stabilit că stabilitatea măsurată la o temperatură mai ridicată poate fi extrapolată cu încredere la temperaturi mai scăzute și la perioade mai lungi, în conformitate cu ecuațiile cinetice clasice.

Este util să ne gândim la modificările permanente dintr-o pereche de rezistoare potrivite ca la „urmărirea stabilității”. Spre deosebire de urmărirea TCR, unde urmărirea apropiată este independentă de TCR-ul absolut, urmărirea stabilității depinde într-o oarecare măsură de stabilitatea absolută. Cu cât o pereche de rezistoare este mai stabilă, cu atât se va modifica mai puțin în valoare absolută și în raport unul cu celălalt. Și în acest caz, avantajele construcției integrate sunt evidente: toate rezistoarele din rețea tind să aibă modificări similare pe durata vieții, iar rapoartele de rezistență se schimbă mult mai puțin decât valorile absolute.

Imaginea stabilității care este afectată de vechimea componentelorFigura 13: stabilitatea este afectată de vechimea componentelor. (Sursa imaginii: Vishay)

Putere nominală

Deoarece rețelele de precizie cu peliculă subțire nu sunt, în general, utilizate în aplicații de mare putere, metodele de stabilire a puterii nominale maxime nu sunt la fel de critice ca în cazul rețelelor de uz general. Cu toate acestea, trebuie stabilite limite, iar acest lucru se poate face cel mai bine prin stabilirea unor limite superioare ale temperaturii.

Temperatura de putere zero (denumită uneori temperatura maximă de funcționare) este temperatura maximă la care piesa poate fi operată, pentru o perioadă de timp specificată (de obicei 1000 de ore), fără modificări excesive (de obicei, definite în raport cu toleranța inițială), exprimată în procente. Pentru o rețea cu peliculă subțire care trebuie să mențină o toleranță de 0,1 %, această temperatură de putere zero ar fi de +150°C. La această temperatură, un rezistor poate prezenta o modificare de ordinul a 500 ppm în valoare absolută sau 100 ppm în raport cu alte rezistoare dintr-o rețea. Dacă toleranța inițială maximă necesară ar fi de 0,01%, o temperatură de putere zero mai adecvată ar fi +125°C. Aceste niveluri sunt pentru piesele închise ermetic. Dacă sunt ambalate în mod neermetic, piesele vor avea o temperatură nominală mai mică.

Imagine a curbei tipice de reducere a sarcinii de funcționareFigura 14: curbă tipică de reducere a sarcinii de funcționare. (Sursa imaginii: Vishay)

Putere nominală maximă – Puterea nominală este, în general, acceptată ca fiind puterea necesară pentru a ridica temperatura de suprafață a unei piese peste o anumită temperatură ambiantă, de obicei +70°C, până la temperatura de putere zero. Aceasta se exprimă în wați-putere maximă. O curbă de reducere a sarcinii de funcționare este utilizată pentru a determina limitele la temperaturi intermediare.

Rezistoarele individuale din cadrul unei rețele trebuie clasificate cu atenție deosebită, deoarece temperatura finală a suprafeței unui rezistor individual va diferi foarte mult dacă alte rezistoare din rețea sunt sau nu sub tensiune. Deși este dificil de generalizat, o proiectare adecvată a rețelei va ține cont de aceste variații potențiale prin aranjamente care asigură o densitate de putere uniformă.

După cum s-a indicat mai sus, deși nivelurile de putere în rețelele de precizie cu toleranță mai mică sunt, de obicei, stabilite mai jos, deoarece dimensiunile cipurilor sunt mici, densitatea de putere poate fi ridicată. Un nivel tipic de proiectare este de 25 W/in2 pentru rețelele foarte precise, dar peliculele subțiri pot susține niveluri remarcabil de ridicate de densitate de putere – până la 200 W/in2 – fără a le pune în pericol integritatea. Ca și considerent final, trebuie să se țină cont de faptul că rezistența termică a pachetelor variază foarte mult.

Coeficientul de tensiune al rezistenței și zgomotul de curent

Aceste două caracteristici, care pot fi un dezavantaj destul de serios în cazul rezistoarelor fabricate din materiale compozite, cum ar fi materiale metalo-ceramice sau polimeri, pot fi, în general, ignorate în cazul rețelelor de precizie cu peliculă subțire, deoarece mărimile sunt atât de mici. Acesta este unul dintre avantajele majore ale materialelor monolitice cu peliculă subțire.

Coeficientul de tensiune al rezistenței este variația unitară a rezistenței în funcție de variația unitară a tensiunii, exprimată în ppm/volt. Este o măsură a comportamentului ne-ohmic și, în cazul peliculelor subțiri, atinge niveluri identificabile numai în domeniul megohmic, unde a fost măsurat la aproximativ 0,1 ppm/V.

Zgomotul de curent este caracterizat și măsurat cu ajutorul unui instrument standard dezvoltat de Quantek Company. Pentru peliculele subțiri, o valoare tipică ar fi mai mică de – 35 dB.

Efecte termoelectrice

Se pot genera tensiuni termoelectrice dacă terminațiile rezistoarelor au temperaturi diferite. Aceasta poate fi o problemă semnificativă în cazul rezistoarelor discrete, unde pot exista gradienți termici pe dimensiuni relativ mari. În rețelele cu peliculă subțire, toate rezistoarele se află la aceeași temperatură sau aproape la aceeași temperatură, ca urmare a dimensiunilor lor mici și a efectelor de răspândire a căldurii de la substratul termoconductor. Efectele termoelectrice asupra peliculelor subțiri sunt de obicei < 0,1 µV/°C.

Răspunsul în frecvență al rezistoarelor

Pentru frecvențe mai mari de 100 MHz, majoritatea rezistoarelor trebuie luate în considerare prin prisma unui circuit echivalent cu inductanță și capacitanță parazite, consultați Figura 15. Un răspuns tipic de impedanță este prezentat în Figura 16. Răspunsul de impedanță depinde de dimensiunea rezistorului, de metoda de tăiere, de valoarea piesei și de stilul de terminare.

Imagine cu un circuit echivalent cu inductanță parazităFigura 15: majoritatea rezistoarelor trebuie luate în considerare prin prisma unui circuit echivalent cu inductanță și capacitanță parazite pentru frecvențe mai mari de 100 MHz. (Sursa imaginii: Vishay)

Imagine a răspunsului tipic de impedanță internă pentru un rezistor 0402 flip-chipFigura 16: răspunsul tipic de impedanță internă pentru un rezistor flip-chip 0402 cu o tăiere specială cu detectarea marginilor. (Sursa imaginii: Vishay)

Alegerea dimensiunii are importanță semnificativă pentru reducerea impedanței parazite. Cu cât este mai mică dimensiunea, cu atât mai mult va acționa ca un rezistor ideal. Stilurile de tăiere sunt, de asemenea, importante.

Rezistoarele cu peliculă subțire pot fi tăiate cu diferite modele geometrice, consultați Figura 17. Prin menținerea unui design dreptunghiular centrat (echilibrat) între plăcuțele de contact comparativ cu alte stiluri, cum ar fi serpentina sau tăierea în L, performanța dispozitivului poate fi îmbunătățită.

Imagine cu rezistoare cu peliculă subțire care pot fi tăiate cu diferite modele geometriceFigura 17: rezistoarele cu peliculă subțire pot fi tăiate cu diferite modele geometrice. (Sursa imaginii: Vishay)

Consultați linkurile de mai jos pentru rezistoarele cu peliculă subțire Vishay

Rețea cu conductori

Cipuri cu montare pe suprafață

Orificiu străpuns

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Vishay Intertechnology, Inc.

Article provided by Vishay Intertechnology, Inc.