Cum să obțineți atât precizie c.c., cât și lățime de bandă largă folosind amplificatoare cu abatere zero

By Bill Schweber

Contributed By DigiKey's North American Editors

Există multe semnale de senzori din lumea reală, în special cele legate de fenomene naturale, care prezintă doar modificări foarte lente și ușoare în timp. Totuși, aceste schimbări subtile sunt importante pentru a dezvolta o înțelegere a situației. Printre numeroasele exemple se numără mărcile tensometrice care monitorizează mișcarea podurilor sau a structurilor, traductoarele subacvatice pentru fluxul de curent, fenomenele legate de temperatură, accelerometrele care detectează mișcările legate de cutremure și de deplasările plăcilor tectonice ale pământului, ieșirile de la diverși senzori optici și aproape toate semnalele biopotențiale.

Captarea eficientă și precisă a semnalelor de nivel foarte scăzut a reprezentat întotdeauna o provocare. Acestea sunt ușor corupte de zgomot, astfel că amplificarea lor este esențială pentru a obține amplitudinea necesară și pentru a menține raportul semnal-zgomot (SNR). Frecvența scăzută a acestor semnale, adesea de o singură cifră sau zeci de hertzi (Hz) și denumite în mod colocvial și universal „semnale de curent continuu”, sporește provocarea.

Orice decalaj inițial de curent continuu în parametrii amplificatorului, cum ar fi curentul de polarizare sau decalajul de tensiune și zgomotul inerent 1/f (roz), precum și modificările ulterioare inevitabile ale performanței datorate abaterii induse de temperatură, variațiilor șinelor de alimentare sau îmbătrânirii componentelor, vor degrada performanța lanțului de semnal.

În mod tradițional, așa-numitele amplificatoare cu „abatere zero” au fost fezabile numai pentru aplicații cu lățime de bandă mai mică, deoarece tehnicile de reducere a erorilor dinamice produc artefacte excesive la frecvențe mai mari. Cu toate acestea, aceasta este o restricție foarte limitativă, deoarece aceste semnale de tip c.c. pot avea explozii bruște de activitate importantă de frecvență mai mare, cu o lățime de bandă mai mare, cum ar fi atunci când o structură se rupe brusc sau când are loc un cutremur.

Din acest motiv, un amplificator front-end care are o abatere foarte mică pentru semnale de tip c.c. și care are performanțe bune la frecvențe mai mari este foarte de dorit. Din fericire, îmbunătățirile aduse topologiei și proiectării au permis dezvoltarea unor circuite integrate de amplificare cu abatere zero pentru funcționarea de la curent continuu la frecvențe mai mari, care elimină în mod esențial decalajul, deriva parametrilor și zgomotul 1/f.

Acest articol va utiliza componente de la Analog Devices (ADI) pentru a ilustra specificul amplificatoarelor cu abatere zero, parametrii și problemele acestora. Se va analiza apoi modul în care sunt realizate funcțiile amplificatorului cu abatere zero, precum și tehnicile de îmbunătățire a performanțelor amplificatorului și a lanțului de semnal asociat.

Abordarea abaterii non-zero

Abaterea reprezintă o schimbare a performanței de bază și se datorează în primul rând, dar nu în întregime, diferitelor efecte termice din senzor, precum și circuitelor front end analogic (AFE). Soluția tradițională pentru a obține o abatere aproape de zero este de a utiliza un amplificator stabilizat cu întrerupător periodic care modulează semnalul de frecvență joasă (adesea numit semnal de curent continuu) la o frecvență mai mare care este mai ușor de controlat și filtrat; demodularea ulterioară a etajului de ieșire de către amplificator restabilește semnalul original, dar într-o formă amplificată. Această tehnică funcționează și a fost folosită cu succes de mulți ani.

Rețineți că „semnal de curent continuu” este oarecum impropriu spus, iar „aproape de curent continuu” ar fi mai corect. Dacă semnalul ar fi fost cu adevărat de curent continuu și, prin urmare, ar fi avut o valoare constantă, nu ar fi avut variații purtătoare de informații - în schimb, variațiile lente sunt cele care prezintă interes. Cu toate acestea, în terminologia obișnuită se folosește termenul „semnal de curent continuu”.

O alternativă la stabilizarea cu întrerupător periodic este abordarea cu „aducere automată la zero”. Această tehnică utilizează corecția dinamică pentru a obține rezultate similare, dar cu un set oarecum diferit de compromisuri în ceea ce privește performanța. Amplificatoarele operaționale cu abatere zero pot utiliza tehnici de întrerupere periodică, de aducere automată la zero sau o combinație a celor două pentru a elimina sursele de eroare nedorite de joasă frecvență. Din nou, există o problemă terminologică minoră: termenul „abatere zero” este ușor înșelător: în timp ce aceste amplificatoare au o abatere extrem de scăzută, foarte aproape de zero, ele nu sunt perfecte - chiar dacă sunt impresionant de apropiate. Fiecare tehnică are avantajele și dezavantajele sale și este utilizată în diferite aplicații:

  • Întreruperea periodică utilizează modularea și demodularea semnalului și are un zgomot în bandă de bază mai mic, dar produce, de asemenea, artefacte de zgomot la frecvența de întrerupere periodică și la armonicele acesteia.
  • Alternativ, aducerea automată la zero utilizează un circuit de eșantionare și reținere și este potrivit pentru aplicații cu bandă mai largă, dar are mai mult zgomot de tensiune în bandă datorită zgomotului „de întoarcere” în partea de bandă de bază a spectrului.
  • Circuitele integrate avansate de amplificare cu abatere zero combină ambele tehnici pentru a oferi ce este mai bun din ambele lumi. Acestea gestionează densitatea spectrală a zgomotului (NSD) pentru a oferi un zgomot mai mic în banda de bază, minimizând în același timp erorile de înaltă frecvență, cum ar fi ondulația, perturbările și distorsiunea de intermodulație (IMD) (Figura 1).

Imagine a unui amplificator analogic cu densitate spectrală de zgomot (NSD) unică și tipicăFigura 1: fiecare tip de amplificator analogic are o densitate spectrală a zgomotului (NSD) tipică unică; amplificatorul cu abatere zero acceptă performanța NSD a abordărilor cu zero automat și cu stabilizare cu întrerupător periodic pentru a obține un scenariu mai acceptabil. (Sursă imagine: Analog Devices)

Începeți cu întreruperea periodică

Amplificatorul stabilizat cu întrerupător periodic (numit și amplificator cu întrerupere periodică sau pur și simplu „chopper”) utilizează un circuit de întrerupere periodică pentru a întrerupe semnalul de intrare astfel ca acesta să poată fi procesat ca și cum ar fi un semnal de curent alternativ modulat. Apoi demodulează semnalul înapoi la un semnal de curent continuu la ieșire pentru a extrage semnalul original.

În acest fel, semnalele de curent continuu extrem de mici pot fi amplificate, în timp ce efectele abaterilor nedorite sunt reduse la minimum, până aproape de zero. Modulația de întrerupere periodică separă decalajul și zgomotul de frecvență joasă de conținutul semnalului prin modularea erorilor la frecvențe mai înalte, unde acestea sunt mult mai ușor de minimizat sau de eliminat prin filtrare.

Detaliile operației de întrerupere periodică sunt ușor de înțeles în domeniul temporal (Figura 2). Semnalul de intrare (a) este modulat de semnalul de întrerupere periodică (b) într-o undă pătrată. Acest semnal este demodulat (c) la ieșire (d) înapoi la curent continuu. Erorile inerente de joasă frecvență (forma de undă roșie) din amplificator sunt (c) modulate la ieșire la o undă pătrată, care este apoi (d) filtrată de un filtru trece-jos (LPF).

Diagrama formelor de undă în domeniul timpului a semnalului de intrare VIN (albastru) și a erorilor (roșu) (faceți clic pentru mărire)Figura 2: forme de undă în domeniul temporal ale semnalului de intrare VIN (albastru) și erori (roșu) la (a) intrare, (b) V1, (c) V2 și (d) VOUT pentru tehnica de bază pentru întrerupere periodică. (Sursă imagine: Analog Devices)

Analiza domeniului de frecvență este, de asemenea, instructivă (Figura 3). Semnalul de intrare (a) este modulat la frecvența de întrerupere periodică (b), procesat de către etajul de câștig la fCHOP, demodulat la ieșire înapoi la curent continuu (c) și, în final, trecut prin LPF (d). Sursele de decalaj și de zgomot (semnalul roșu) ale amplificatorului sunt procesate în curent continuu prin intermediul etajului de câștig, modulate la fCHOP de către comutatoarele de întrerupere periodică a ieșirii (c) și, în final, filtrate de LPF (d). Deoarece se utilizează modulația cu undă pătrată, modulația are loc în jurul multiplilor impari ai frecvenței de modulație.

Diagrama spectrului în domeniul de frecvență a semnalului (albastru) și a erorilor (roșu) (faceți clic pentru mărire)Figura 3: spectrul în domeniul de frecvență al semnalului (albastru) și al erorilor (roșu) la (a) intrare, (b) V1, (c) V2 și (d) VOUT este, de asemenea, o perspectivă importantă. (Sursă imagine: Analog Devices)

Bineînțeles, niciun design nu este perfect. Atât figurile din domeniul timpului, cât și cele din domeniul frecvenței arată că va exista o anumită eroare reziduală datorată zgomotului modulat și decalajului, deoarece LPF nu este un „zid de cărămidă” perfect.

Treceți la aducerea automată la zero

Aducerea automată la zero este o tehnică de corecție dinamică care funcționează prin eșantionarea și scăderea surselor de eroare de frecvență joasă dintr-un amplificator. Un amplificator de bază cu zero automat este alcătuit dintr-un amplificator cu decalajul și zgomotul său inevitabil, comutatoare pentru reconfigurarea intrării și a ieșirii și un condensator de eșantionare cu zero automat (Figura 4).

Diagrama configurației de bază a amplificatorului cu aducere automată la zeroFigura 4: configurația de bază a amplificatorului cu zero automat arată comutatoarele utilizate pentru reconfigurarea traseului semnalului și, astfel, captarea erorilor inerente ale amplificatorului pe un condensator. (Sursă imagine: Analog Devices)

În timpul fazei de aducere automată la zero, ϕ1, intrarea circuitului este scurtcircuitată la o tensiune comună, iar condensatorul de aducere automată la zero eșantionează tensiunea decalajului de intrare și zgomotul. Este important de reținut că amplificatorul este „indisponibil” pentru amplificarea semnalului în timpul acestei faze, deoarece este ocupat cu o altă sarcină. Astfel, pentru ca un amplificator cu zero automat să funcționeze într-o manieră continuă, două canale identice trebuie să fie intercalate în ceea ce se numește aducere automată la zero tip „ping-pong”.

În timpul fazei de amplificare, ϕ2, intrarea este conectată din nou la calea semnalului, iar amplificatorul este din nou disponibil pentru a amplifica semnalul. Zgomotul de joasă frecvență, decalajul și abaterea sunt anulate prin aducerea automată la zero. Eroarea rămasă este diferența dintre valoarea curentă și eșantionul anterior al erorilor.

Deoarece sursele de eroare de joasă frecvență nu se schimbă prea mult de la ϕ1 la ϕ2, această scădere funcționează bine. Cu toate acestea, pentru zgomotul de înaltă frecvență de aplică aliasing descendent în banda de bază ceea ce rezultă într-o creștere a nivelului de zgomot alb (Figura 5).

Diagrama densității spectrale de putere a zgomotului (faceți clic pentru mărire)Figura 5: densitatea spectrală de putere a zgomotului este influențată de acțiunile de întrerupere periodică și de aducere automată la zero, așa cum se vede (de la stânga la dreapta) înainte de aducerea automată la zero, după aducerea automată la zero, după întreruperea periodică și după întreruperea periodică și aducerea automată la zero. (Sursă imagine: Analog Devices)

Performanțele amplificatoarelor avansate cu circuit integrat cu aducere automată la zero sunt impresionante. Acestea sunt, de obicei, mai bune chiar și decât un amplificator operațional de precizie „foarte bun” cu unul până la două ordine de mărime în ceea ce privește specificațiile critice de decalaj, abatere și zgomot. Așadar, în timp ce valorile lor nu sunt, evident, zero, sunt foarte aproape de acesta.

De exemplu, ADA4528 este un amplificator cu un singur canal, șină-șină (RTR), cu abatere zero, care are o tensiune de decalaj maximă de 2,5 microvolți (μV), o abatere maximă a tensiunii de decalaj de numai 0,015 μV/°C, și o densitate de zgomot de tensiune de 5,6 nanovolți per rădăcină Hertz (nV)/√Hz) (la f = 1 kilohertz (kHz), câștig de +100) și 97 nV vârf-vârf (pentru f = de la 0,1 Hz până la 10 Hz, câștig de +100). ADA4522, un alt amplificator RTR cu un singur canal și abatere zero, oferă o tensiune de decalaj maximă de 5 μV, o abatere maximă a tensiunii de decalaj de 22 nV/°C, o densitate a zgomotului de tensiune de 5,8 nV/√Hz (tipic) și 117 nV vârf-vârf de la 0,1 Hz la 10 Hz (tipic), împreună cu un curent de polarizare de intrare de 50 picoamperi (pA) (tipic).

Artefactele pot diminua „perfecțiunea”

Cu toate că întreruperea periodică funcționează bine pentru a elimina zgomotul nedorit de decalaj, abatere și 1/f, aceasta produce în mod inerent artefacte c.a. nedorite, cum ar fi ondulația de ieșire și perturbațiile. Cu toate acestea, datorită examinării atente a cauzei care stă la baza fiecărui artefact, urmată de utilizarea unor topologii și abordări de proces avansate sau sofisticate, produsele cu abatere zero de la Analog Devices au făcut ca magnitudinea acestor artefacte să fie mult mai mică și le-au localizat la frecvențe mai mari, unde sunt mai ușor de filtrat la nivelul sistemului. Aceste artefacte includ:

Ondulație: o consecință de bază a tehnicii de modulare prin întrerupere periodică care mută aceste erori de joasă frecvență la armonicele impare ale frecvenței de întrerupere periodică. Proiectanții de amplificatoare folosesc mai multe metode pentru a reduce efectele ondulației, inclusiv:

  • Tăierea decalajului din producție: decalajul nominal poate fi redus în mod semnificativ prin efectuarea unei tăieri inițiale unice, dar abaterea de decalaj și zgomotul 1/f rămân.
  • Combinarea întreruperii periodice și a aducerii automate la zero: amplificatorul este mai întâi adus automat la zero, apoi se aplică întreruperea periodică pentru a modula în sus densitatea spectrală de zgomot (NSD) crescută la o frecvență mai mare (după cum se vede în figura anterioară, care a arătat spectrul de zgomot rezultat după întreruperea periodică și aducerea automată la zero).
  • Feedback de autocorecție (ACFB): o buclă de feedback locală poate fi utilizată pentru a detecta ondulația modulată la ieșire și pentru a anula erorile de joasă frecvență la sursa lor.

Perturbațiile: vârfuri tranzitorii care sunt cauzate de nepotrivirea injecției de sarcină de la întrerupătoarele periodice. Magnitudinea acestor perturbații depinde de mulți factori, inclusiv de impedanța sursei și de valoarea de nepotrivire a sarcinilor.

Vârfurile de perturbații nu numai că provoacă artefacte la armonicele pare ale frecvenței de întrerupere periodică, dar creează, de asemenea, un decalaj rezidual de curent continuu proporțional cu frecvența de întrerupere periodică. Figura 6 (stânga) ilustrează cum arată aceste vârfuri în interiorul întrerupătoarelor periodice la V1 și după întrerupătoarele periodice de ieșire la V2. Artefactele suplimentare de perturbații la armonicele uniforme ale frecvenței de întrerupere periodică sunt cauzate de lățimea de bandă finită a amplificatorului (Figura 6, dreapta).

Imaginea tensiunii perturbației de la injecția de sarcină la V1 și V2 (faceți clic pentru mărire)Figura 6: tensiunea perturbației (stânga) de la injecția de sarcină la V1 (în interiorul întrerupătoarelor periodice) și V2 (în afara întrerupătoarelor periodice); perturbații (dreapta) cauzate de lățimea de bandă finită a amplificatorului la V1 și la V2. (Sursă imagine: Analog Devices)

La fel ca în cazul ondulației, proiectanții de amplificatoare au conceput și implementat tehnici subtile, dar eficiente, pentru a reduce impactul perturbațiilor în amplificatoarele cu abatere zero.

  • Ajustarea injecției de sarcină: o sarcină ajustabilă poate fi injectată în intrările unui amplificator de întrerupere periodică pentru a compensa nepotrivirea de sarcină, ceea ce reduce cantitatea de curent de intrare la intrările amplificatorului operațional.
  • Întrerupere periodică pe canale multiple: aceasta nu numai că reduce magnitudinea perturbațiilor, dar le și mută la o frecvență mai mare, facilitând filtrarea. Această tehnică rezultă în perturbații mai frecvente, dar cu magnitudini mai mici decât simpla întrerupere periodică la o frecvență mai mare.

O demonstrație clară a întreruperii periodice pe mai multe canale se poate vedea în comparația dintre un amplificator tipic cu abatere zero (A) și ADA4522, care utilizează această tehnică pentru a reduce semnificativ impactul perturbațiilor (Figura 7).

Graficul cu Analog Devices ADA4522 care reduce vârfurile de tensiune până la nivelul zgomotului de fondFigura 7: datorită unor perturbații de zgomot mai mici, care sunt rezultatul tehnicii modificate de întrerupere periodică, ADA4522 reduce vârfurile de tensiune până la nivelul zgomotului de fond. (Sursă imagine: Analog Devices)

De la amplificatorul individual la performanța sistemului

Aplicarea eficientă a amplificatoarelor cu abatere zero în bandă largă necesită o analiză atentă a problemelor la nivel de sistem, precum și a amplificatorului. Este esențial să se înțeleagă unde se află artefactele de frecvență rămase în spectrul de frecvențe și care este impactul lor.

Frecvența de întrerupere periodică este de obicei, dar nu întotdeauna, menționată în fișa tehnică. Aceasta poate fi, de asemenea, determinată prin examinarea graficului spectrului de zgomot. De exemplu, fișa tehnică a ADA4528 indică în mod explicit o frecvență de întrerupere periodică de 200 kHz. Aceasta poate fi observată și în graficul densității de zgomot (Figura 8).

Graficul densității de zgomot pentru Analog Devices ADA4522Figura 8: specificația declarată în fișa tehnică ADA4528 privind frecvența de întrerupere periodică de 200 kHz este reiterată de graficul densității de zgomot pentru dispozitiv. (Sursă imagine: Analog Devices)

Fișa tehnică ADA4522 afirmă că frecvența de întrerupere periodică este de 4,8 megahertzi (MHz) cu o buclă de corecție a decalajului și a ondulației care funcționează la 800 kHz. Graficul de densitate a zgomotului din Figura 9 prezintă aceste vârfuri de zgomot. De asemenea, există o creștere a zgomotului la 6 MHz din cauza marjei de fază reduse a buclei atunci când este în câștig unitar, dar acest lucru nu este unic pentru amplificatoarele cu abatere zero.

Graficul densității de zgomot pentru Analog Devices ADA4522Figura 9: graficul densității de zgomot pentru ADA4522 dezvăluie nu numai frecvența de întrerupere periodică, ci și alte vârfuri de zgomot datorate diferitelor surse. (Sursă imagine: Analog Devices)

Proiectanții trebuie să țină cont de faptul că frecvența menționată în fișa tehnică este un număr tipic și poate varia de la o piesă la alta. Prin urmare, un proiect de sistem care necesită două amplificatoare de întrerupere periodică pentru mai multe canale de condiționare a semnalului trebuie să utilizeze un amplificator dublu. Acest lucru se datorează faptului că cele două amplificatoare individuale ar putea avea frecvențe de întrerupere periodică ușor diferite, care, la rândul lor, pot interacționa și pot cauza IMD suplimentar.

Alte condiții de proiectare la nivel de sistem includ:

  • Potrivirea impedanței intrare-sursă: perturbațiile tranzitorii de curent interacționează cu impedanța intrare-sursă pentru a provoca erori de tensiune diferențială, ceea ce poate duce la apariția unor artefacte suplimentare la multiplii frecvenței de întrerupere periodică. Pentru a minimiza această sursă potențială de eroare, fiecare intrare a unui amplificator cu întrerupere periodică trebuie să fie proiectată pentru a vedea aceeași impedanță.
  • Artefacte IMD și de aliasing: un semnal de intrare al amplificatorului de întrerupere periodică se poate amesteca cu frecvența de întrerupere periodică, fCHOP, pentru a crea IMD la produsele lor de sumă și diferență și la armonicele lor: fIN ± fCHOP, fIN ± 2fCHOP, 2fIN ± fCHOP și așa mai departe. Aceste produse IMD pot apărea în banda de interes, în special când fIN se apropie de frecvența de întrerupere periodică. Cu toate acestea, selectarea unui amplificator cu abatere zero cu o frecvență de întrerupere periodică care este mult mai mare decât lățimea de bandă a semnalului de intrare minimizează foarte mult această problemă, asigurându-se că „interferențele” probabile la frecvențe apropiate de fCHOP sunt filtrate înainte de acest etaj de câștig.

Pentru artefactele de întrerupere periodică se poate, de asemenea, aplica aliasing atunci când se eșantionează ieșirea amplificatorului cu un convertor analogic-digital (ADC). Particularitățile acestor produse IMD depind de magnitudinile perturbației și ale ondulației și pot varia de la o parte la alta, astfel că este adesea necesar să se includă filtre antialiasing înainte de ADC pentru a reduce acest IMD.

Nu este surprinzător faptul că filtrarea este esențială pentru realizarea întregului potențial al amplificatoarelor cu abatere zero, deoarece este cea mai eficientă modalitate de a aborda aceste artefacte de înaltă frecvență la nivelul sistemului. Un filtru trece-jos între amplificatorul cu abatere zero și ADC reduce artefactele de întrerupere periodică și evită aliasing-ul.

Amplificatoarele cu abatere zero cu frecvențe de întrerupere periodică mai mari relaxează cerințele față de LPF și permit o lățime de bandă mai mare a semnalului. Cu toate acestea, în funcție de gradul de respingere în afara benzii de care are nevoie sistemul și lanțul de semnale, poate fi necesar un filtru activ de ordin înalt în locul unui filtru simplu.

ADI dispune de diverse resurse pentru a accelera și simplifica proiectarea filtrelor, inclusiv un tutorial pentru filtre cu reacție multiplă (MT-220) și instrumentul online de proiectare a filtrelor Wizard. Cunoașterea frecvențelor la care apar aceste artefacte de întrerupere periodică va ajuta la crearea filtrului necesar (Figura 10).

Descriere artefact Locație
Ondulație fCHOP, 3fCHOP, 5fCHOP, ...
Perturbație 2fCHOP, 4fCHOP, 6fCHOP, ...
IMD amplificator fIN ± fCHOP, fIN ± 2fCHOP, 2fIN ± fCHOP, ...
Aliasing fARTIFACT ± fSAMPLE, fARTIFACT ± 2fSAMPLE, fARTIFACT ± 3fSAMPLE, ...

Figura 10: tabelul rezumă tipurile de zgomot și localizarea spectrală a acestora pentru amplificatoarele cu abatere zero și este un ghid util pentru a evalua ce tip de filtrare este necesar și unde. (Sursa imaginii: Analog Devices)

Obținerea maximului de performanță

Una dintre problemele cu care se confruntă proiectanții atunci când utilizează componente superioare împreună cu o proiectare atentă a sistemului este că sursele de erori reziduale devin acum semnificative. Sursele de erori care înainte erau irelevante sau invizibile sunt acum factori limitativi în atingerea unei performanțe de top (este similar cu situația în care un râu seacă în timpul unei secete și se dezvăluite noi caracteristici ale albiei pentru prima dată). Cu alte cuvinte, sursele de eroare de ordinul al treilea devin problematice atunci când sursele de eroare de ordinul unu și doi sunt minimizate sau eliminate.

De exemplu, pentru amplificatoarele cu abatere zero și canalele lor de semnal analogic, o sursă potențială de eroare de decalaj este tensiunea Seebeck de pe placa de circuite. Această tensiune apare la joncțiunea a două metale diferite și este o funcție a temperaturii joncțiunii. Cele mai frecvente joncțiuni metalice de pe o placă de circuite sunt traseele lipire-placă și conductoarele lipire-componentă.

Luați în considerare secțiunea transversală a unei componente cu montare pe suprafață lipită pe o placă de circuite imprimate (Figura 11). O variație a temperaturii pe placă, cum ar fi TA1 diferită de TA2, provoacă o nepotrivire a tensiunilor Seebeck la îmbinările de lipire, ceea ce duce la erori de tensiune termică care degradează performanța tensiunii de decalaj foarte scăzute a amplificatoarelor cu abatere zero.

Diagrama amplificatoarelor avansate cu abatere zero reduce semnificativ erorile acestoraFigura 11: pe măsură ce amplificatoarele avansate cu abatere zero își reduc semnificativ erorile, sursele mai puțin vizibile, cum ar fi cele datorate gradienților termici și tensiunii Seebeck, devin o provocare și trebuie să fie abordate. (Sursă imagine: Analog Devices)

Pentru a minimiza aceste efecte ale termocuplului, rezistoarele trebuie orientate astfel ac diferitele surse de căldură să încălzească ambele capete în mod egal. Atunci când este posibil, traseele semnalului de intrare trebuie să conțină un număr și un tip de componente care să corespundă numărului și tipului de joncțiuni ale termocuplului. Se pot folosi componente oarbe, cum ar fi rezistoarele de zero ohmi, pentru a se potrivi cu sursa de eroare termoelectrică (cu rezistoare reale în calea de intrare opusă). Plasarea componentelor potrivite în imediata apropiere și orientarea lor în același mod va asigura tensiuni Seebeck egale, anulând astfel erorile termice.

În plus, poate fi necesar să se utilizeze cabluri de lungime egală pentru a menține conducția termică în echilibru. Sursele de căldură de pe placă trebuie să fie ținute cât mai departe de circuitele de intrare ale amplificatorului. Mai mult, un plan de masă poate fi utilizat pentru a ajuta la distribuirea căldurii pe întreaga placă pentru a menține o temperatură constantă pe întreaga placă și pentru a reduce captarea zgomotului EMI.

Concluzie

Circuitele integrate cu abatere zero de astăzi oferă performanțe foarte stabile și precise, ceea ce le face să fie soluția la provocarea AFE-urilor în aplicațiile din lumea reală care necesită precizie și consecvență la captarea semnalelor de frecvență foarte joasă. Acestea rezolvă problema veche a amplificării precise a acestor semnale care sunt la sau aproape de curent continuu, precum și multe situații în care este necesară o lățime de bandă mai mare. Prin fuzionarea celor două tehnici disponibile pentru construirea unor astfel de amplificatoare într-un singur circuit integrat – și anume, stabilizarea bazată pe întrerupător periodic și aducerea automată la zero – proiectanții beneficiază de atributele pozitive ale fiecărei abordări, care, de asemenea, minimizează foarte mult artefactele și deficiențele acestora.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Bill Schweber

Bill Schweber

Bill Schweber este un inginer electronist care a scris trei manuale despre sistemele de comunicații electronice, precum și sute de articole tehnice, articole de opinie și articole despre produse. În trecut, a lucrat ca manager de site tehnic pentru mai multe site-uri web cu subiecte specifice pentru EE Times, precum și ca editor executiv și editor Analog la EDN.

La Analog Devices, Inc. (unul dintre cei mai importanți furnizori de circuite integrate analogice și de semnale mixte), Bill a lucrat în domeniul comunicării de marketing (relații publice); drept urmare, a fost de ambele părți ale funcției de PR tehnic, prezentând produsele, poveștile și mesajele companiei către mass-media și, de asemenea, fiind și el un destinatar al acestora.

Înainte de rolul de specialist în comunicări de marketing la Analog, Bill a fost editor asociat al respectabilei reviste tehnice a companiei și a lucrat și în grupurile de marketing al produselor și de inginerie a aplicațiilor. Înainte de aceste roluri, Bill a lucrat la Instron Corp., realizând proiecte practice de circuite analogice și de putere și integrare a sistemelor pentru controlul utilajelor de testare a materialelor.

El are un masterat în inginerie electronică (Universitatea din Massachusetts) și licență în inginerie electronică (Universitatea din Columbia), este inginer profesionist înregistrat și deține o licență de radioamator de clasă avansată. De asemenea, Bill a planificat, scris și prezentat cursuri online pe o varietate de subiecte de inginerie, inclusiv noțiuni de bază despre MOSFET, selecția ADC și acționarea ledurilor.

About this publisher

DigiKey's North American Editors